Traditionelle CAD-Programme bringen einen hohen Zeitaufwand und entsprechende Kosten mit sich – das item Engineeringtool schafft Abhilfe.
Wer Gestelle und Regale mit dem item Engineeringtool erstellt, profitiert von der Schnelligkeit und Nutzerfreundlichkeit des einzigartigen Aluprofil-Konfigurators. Ein Browser sowie ein Endgerät mit Internetzugang sind die einzigen Voraussetzungen. Somit kann der Nutzer unabhängig von Zeit und Ort direkt mit seiner Konstruktion auf Basis des MB Systembaukastens und Lean Production Systembaukastens sowie Komponenten des Arbeitsplatzsystems beginnen. Die regelgestützte 3D-Konstruktion gewährleistet eine passende Kombination von Profilen, Profilrohren und passendem Zubehör. Durch die integrierte Plausibilitätsprüfung wird zudem verhindert, dass Bauteile falsch positioniert werden. Darüber hinaus fügt der intelligente Aluprofil-Konfigurator Verbindungstechnik, Kleinteile wie Schrauben und Nutensteine sowie notwendige spanende Bearbeitungen wie Bohrungen oder Gewinde automatisch hinzu. Von der Konstruktion über die Erstellung der Dokumentation bis hin zum Bestellprozess im item Online Shop und der Kommunikation mit Kollegen: Mit dem item Engineeringtool werden all diese Schritte deutlich beschleunigt.

Wie digital ist der europäische Maschinenbau?
Ein aufschlussreicher europäischer Ländervergleich und zahlreiche Empfehlungen: Nutzen Sie die Erfahrung von 295 Entscheidern aus dem Bereich Konstruktion!
Jetzt sichern
Software für die Konstruktion mit Aluprofilen: Gezielte Arbeitserleichterung
Bei zahlreichen Aufgaben und für mehrere Projektbeteiligte erleichtert das item Engineeringtool die Arbeit enorm. So ist es für die Konstruktionsarbeit nicht notwendig, die Profiltechnik von item im Detail zu kennen. Das item Engineeringtool fungiert hier als intelligenter und schneller Vermittler. Wenn der Nutzer also nicht wissen sollte, welche Produktvariante sich empfiehlt, hilft das Online Tool direkt weiter: Durch die integrierte Variantentechnik lassen sich die richtigen Produktvarianten schnell und einfach anhand verständlicher Parameter auswählen. Filtern kann man nach Bauart, Nuten, Baureihe, und Materialstärke. Auf Basis der Eingaben des Nutzers wird berechnet, welches Produkt für die Anforderungen noch geeignet ist. Ist das passende Profil gefunden, erleichtert das item Engineeringtool weiter die Konstruktion, indem automatisch die entsprechenden Verbinder passend platziert und notwendige Profilbearbeitungen und Bohrungen eingefügt werden. Komponenten platziert der Nutzer im item Engineeringtool zudem ganz einfach per Drag-and-Drop-Steuerung in einer 3D-Umgebung. Diese ermöglicht es dem Nutzer, sich frei zu bewegen und stufenlos zu zoomen. Durch die intelligenten Automatismen entstehen in diesem Aluprofil-Konfigurator realistische und sichere Konstruktionen – und dies bei standardisierten Konstruktionsaufgaben bis zu 94 % schneller als mit einem traditionellen CAD-Programm.

Durch die intelligenten Automatismen ist der Nutzer im item Engineeringtool bei standardisierten Konstruktionsaufgaben bis zu 94 % schneller als mit einem traditionellen CAD-Programm.
Die Arbeitserleichterung durch das item Engineeringtool für den Konstrukteur lässt sich besonders gut am Beispiel von Abdeckkappen zeigen. Früher musste für jedes Profil aus über 200 Möglichkeiten im Online Shop die passende Abdeckkappe gewählt werden. Nutzt man dagegen den Aluprofil-Konfigurator von item, ist es nur notwendig, einmal die Abdeckkappe auszuwählen und an das Profil zu ziehen. Dabei wird automatisch eine passende Kappe gewählt. Wenn verschiedene Kappen möglich sind, dann kann die finale Variante noch über die Eigenschaften konfiguriert werden. Fügt der Nutzer Bodenelemente wie Lenk- oder Bockrollen hinzu, so muss er weder Schrauben noch anderes Befestigungsmaterial auswählen, da die Software für die Konstruktion mit Aluprofilen dies alles automatisch passend hinzufügt. Daher kann sich der Nutzer ganz auf seine eigentliche Konstruktion konzentrieren. Außerdem können Komponenten mit einem Doppelklick ganz einfach ausgewählt und via Copy-and-paste dupliziert werden, sodass auch wiederkehrende Schritte in der Konstruktion spielend leicht von der Hand gehen. So entstehen Grundgestelle in kürzester Zeit. Doch was passiert, wenn sich die Anforderungen ändern und somit Profillängen oder Rahmengröße angepasst werden müssen? Ganz einfach: Es genügt, diese mit der Maus zu ziehen oder die Maße direkt einzugeben. Einarbeitung ist quasi nicht nötig. Besondere Tipps und Kniffe kann sich der Anwender ganz einfach über kurze Videos auf dem YouTube-Kanal von item aneignen.
Weiter Zeit sparen – durch Aluprofil-Konfigurator mit automatisch erstellter Dokumentation
Nach erfolgtem Konstruktionsprozess steht üblicherweise mit der Dokumentation ein Schritt an, für den die gleiche Zeit aufgewandt werden muss. So ist es nicht ungewöhnlich, dass die Zeichnungserstellung mit Bemaßung, Stückliste und Bearbeitungsplan zwei Stunden oder länger dauert. Durch den Aluprofil-Konfigurator lässt sich jedoch auch bei diesem Schritt gezielt Zeit einsparen, da die vollständige Dokumentation durch einen Klick automatisch generiert wird: Das item Engineeringtool analysiert die Konstruktion mit allen verbauten Komponenten und prüft, inwieweit die Profile bearbeitet und verbunden sind. Daraufhin wird in kürzester Zeit die Projektdokumentation erstellt. Hierbei kann zwischen kompakter, ausführlicher oder vollständiger Dokumentation gewählt werden. Letztere enthält die vollständige Stückliste, Informationen zu den bearbeiteten Profilen, eine isometrische Ansicht, eine Dreitafelprojektion mit den Innen- und Außenmaßen, eine Explosionsdarstellung und eine Montageanleitung. Insgesamt spart der Konstrukteur im Vergleich zur manuellen Erstellung in einem CAD-Programm bis zu 90 % an Zeit ein.
Doch nicht nur die Arbeit der Konstrukteure wird vereinfacht, sondern auch der Datenaustausch mit Kollegen aus anderen Abteilungen sowie deren eigentliche Arbeit. Hierfür werden lediglich zwei Dinge benötigt: der Projectviewer und die weltweit eindeutige CX-Artikelnummer. Über diese Nummer verfügt jedes Projekt im item Engineeringtool, das in den Warenkorb gelegt wurde. Um zum jeweiligen Projekt zu gelangen, genügt es, den Link auf dem Titelblatt der Dokumentation anzuklicken. Daraufhin öffnet es sich im Projectviewer. Mögliche Kompatibilitätsprobleme wie beim Austausch von CAD-Dateien entfallen somit komplett. Hilfreich ist dieser einfache Zugriff nicht nur für Kollegen, die eine Konstruktion einschätzen und sich darüber austauschen möchten. Auch der Angebotsprozess wird deutlich verschlankt: Durch die direkte Anbindung an den item Online Shop sind für registrierte Nutzer alle Preise sichtbar. Somit spart der Einkauf sowohl bei der Bewertung einer aktuellen Konstruktion als auch bei der groben Preiskalkulation für zukünftige Projekte viel Zeit.
Animierte 3D-Aufbauanleitung bietet direkte Unterstützung bei der Montage
Auch der Monteur wird durch eine innovative Funktion, die ausdrücklich eine typische Herausforderung adressieren, gezielt entlastet. Aufgrund ihrer jeweiligen Eigenschaften müssen einige Aluprofil-Verbinder nämlich in einer bestimmten Reihenfolge montiert werden. Benötigt also ein Monteur Unterstützung bei der Entscheidung für die Montagereihenfolge, erhält er diese animiert und in einer 3D-Darstellung. Dies wird durch die 3D-Aufbauanleitung des Aluprofil-Konfigurators ermöglicht. Daher ist es auch nicht notwendig, dass der Monteur sämtliche Komponenten im Detail kennt. Bei der gedanklichen Einstimmung auf die bevorstehende Montage oder zur Kontrolle leistet die animierte 3D-Aufbauanleitung ebenfalls wertvolle Dienste.
Da das item Engineeringtool kontinuierlich weiterentwickelt wird, nimmt die Zeitersparnis für die Nutzer immer weiter zu.
Verfügbar ist diese Anleitung im Projectviewer. Besonders praktisch: Auf dem Label aller Profile befindet sich ein QR-Code. Wenn der Monteur vor Ort einen dieser Codes einscannt, gelangt er mit seinem mobilen Endgerät zum Projekt im Projectviewer. Anschließend reicht ein Klick auf die Option „Aufbauanleitung“: Jetzt wird die optimale Montagereihenfolge bestimmt, deren einzelne Schritte dem Monteur Schritt für Schritt und animiert gezeigt werden. Auf diese Weise zeigt sich exemplarisch der zentrale Vorteil für die Nutzer des item Engineeringtools: Projektbeteiligte erfahren an den Punkten Unterstützung, die für sie besonders zeitaufwändig sind. Da das item Engineeringtool kontinuierlich weiterentwickelt wird, nimmt die Zeitersparnis für die Nutzer zudem immer weiter zu.
Sie interessieren sich für die Digitalisierung und die Zukunft des Maschinenbaus? Dann haben wir etwas für Sie: Abonnieren Sie doch einfach den item Blog über die Box oben rechts!