Les utilisateurs et utilisatrices de la technique des convoyeurs profitent désormais d’item Engineeringtool : la configuration ultrarapide, la possibilité d’extensions personnalisées et de nombreuses autres fonctions font gagner du temps et accélèrent l’ensemble du processus.
Un défi majeur de la construction de convoyeurs est dû au fait que les exigences du projet ont tendance à évoluer au cours du processus de construction. Par exemple, des adaptations peuvent être nécessaires suite à des changements de taille, de dimensions ou de poids des produits transportés, et ça prend du temps : Normalement, il faut lancer chaque cycle de modification, et une personne du service construction doit enregistrer, réaliser et ajuster la demande. Étant donné que le système de convoyeurs item est dorénavant disponible dans l’utilitaire gratuit item Engineeringtool une seule personne peut se charger de toutes les interventions sans perte de temps. WYSIWYG : Le logiciel facilite la sélection des convoyeurs, de la technique d’entraînement et du bâti-support, et on peut ensuite les faire glisser dans un environnement 3D. De plus, les solutions de convoyeur peuvent être combinées avec d’autres constructions d’item.
Les utilisateurs et utilisatrices profitent également des avantages connus d’item Engineeringtool – par exemple, de la construction libre, basée sur des règles, de la documentation du projet générée automatiquement, de la création et de l’exportation de données de CAO dans de nombreux formats, d’une notice d’assemblage 3D avec un ordre de montage préconisé et de la possibilité de passer commande directement. Notamment dans le domaine des systèmes de convoyeurs, il est important de pouvoir exporter les données de CAO rapidement et simplement vers différents systèmes de CAO ou sous forme de fichier STEP.

item Engineeringtool : A votre service, quelque soit votre niveau
Vous vous intéressez à item Engineeringtool d’une manière générale, ou vous aimeriez mettre vos connaissances à jour ? Ici vous trouverez toutes les informations concernant le logiciel – et plus encore : des solutions préconfigurées et le contact direct avec nos spécialistes.
DECOUVRIR MAINTENANT
La construction de convoyeurs, plus rapide et plus simple que jamais
Contrairement à un module de configuration de convoyeur conventionnel qui exige souvent de connaître des abréviations et les spécifications des produits, la construction sous item Engineeringtool est on ne peut plus simple. Dans ce programme de construction en ligne, il est maintenant possible, en plus des solutions complètes issues du système de construction modulaire item de construire aussi des convoyeurs en toute simplicité : Il suffit d’insérer la variante de convoyeur à courroie souhaitée, d’installer le bâti-support et la technique d’entraînement nécessaires, de configurer les différentes variantes – et c’est tout. Tout d’abord, on choisit entre un convoyeur simple (convoyeur à courroie ou convoyeur à courroie crantée) et un convoyeur double (convoyeur à courroie double ou convoyeur à courroie crantée double) du système de convoyeurs d’item.
Dans la fenêtre des propriétés, on peut à tout moment procéder à des adaptations de la technique des convoyeurs retenue, par exemple concernant le type de transport, le type de bande, la largeur de courroie et l’entraxe .
Ensuite, le convoyeur est placé sur la scène 3D et configuré. À l’étape suivante, la technique d’entraînement souhaitée pour les convoyeurs est insérée à la position adéquate. Du processus de construction découle alors la mise en place des bâtis supports sous le convoyeur. Ces éléments « s’accrochent » automatiquement au convoyeur. On peut aussi en modifier la hauteur. Grâce à cette visualisation directe dans le processus, on peut toujours voir comment la solution se présentera en définitive. Dans la fenêtre des propriétés, on peut à tout moment procéder à des adaptations de la technique des convoyeurs retenue, par exemple concernant le type de transport, le type de bande, la largeur totale et l’entraxe. Les entreprises peuvent répondre très rapidement à différentes demandes et préparer une offre pour le client final.
Confort d’utilisation et options uniques à notre module de configuration de convoyeur
Dans la fabrication électrique, le système de convoyeurs item assure même un niveau de sécurité spécifique : Pour le transport des composants sensibles aux décharges électrostatiques il existe la bande et la courroie crantée T5 PA ESD. On peut sélectionner les deux sous item Engineeringtool. L’utilisation confortable et intuitive du logiciel apporte un gain de temps considérable non seulement pendant la phase de construction proprement dite. Le réglage des variantes profite également des avantages d’item Engineeringtool : Si des modifications sont nécessaires, il suffit de sauvegarder le projet et d’adapter la construction à volonté.
Un avantage décisif est la possibilité de construire des solutions clés en main avec un convoyeur .
Notamment, l’exploitation d’un convoyeur dans le cadre d’une construction toute entière est particulièrement avantageuse : On peut par exemple réaliser des enceintes de machine avec un système d’approvisionnement adapté ou bien des voies de transport allant directement à un poste de travail de montage. Étant donné que la gamme des produits dans item Engineeringtool est en constante évolution, il y aura encore plus d’options à l’avenir.

Rapidité, adaptations faciles et transparence des prix
Étant donné que tous les éléments sont créés dans le même programme en ligne, il n’est pas non plus nécessaire d’exporter la construction en question. Grâce à un numéro Cx unique au niveau mondial, on peut partager les projets facilement avec d’autres participants. Qu’il s’agisse d’automatismes intelligents pour une construction minimisant les erreurs, d’une documentation créée en un clic, d’une sortie éventuelle de données de CAO dans un format au choix, d’une notice de montage animée ou du lien direct avec la boutique item en ligne : item Engineeringtool est entièrement conçu pour accélérer les processus et simplifier les adaptations. L’utilisation de cet utilitaire en ligne est donc particulièrement intéressante pour les procédures itératives, comme pour la conception de convoyeurs. Par rapport à un module de configuration de convoyeur conventionnel, les avantages d’item Engineeringtool sautent aux yeux.
En partant des exemples d’utilisation pour le système de convoyeurs d’item, les utilisateurs et utilisatrices trouvent directement la solution préconfigurée correspondante sous item Engineeringtool qui peut ensuite être personnalisée .
À l’avenir, les exemples d’application dédiés au système de convoyeurs item seront disponibles directement dans la boutique item en ligne. Étant donné que pour les utilisateurs inscrits, ces exemples comprennent des indications de prix, on peut obtenir rapidement une estimation du coût même sans réel effort de construction. En partant d’un de ces exemples d’utilisation, les utilisateurs et utilisatrices trouvent directement la solution préconfigurée correspondante sous item Engineeringtool qui peut ensuite être personnalisée. Pour une construction réalisée par l’utilisateur, le prix est directement visible dans le panier grâce au lien avec la boutique item en ligne. La livraison des convoyeurs et des bâtis supports commandés se fera dans les meilleurs délais. L’état prémontré et les kits de montage à plat diminuent les frais de transport et de conditionnement. Et comme toujours chez item : service et orientation client sont les maîtres-mots dans tous les domaines.

La transition numérique et l’avenir de l’industrie vous intéressent ? Alors, ne cherchez plus : abonnez-vous au blog item en cliquant sur la case en haut à droite !