Schneller Aufbau, maximale Flexibilität und große Komponentenauswahl: Erfahren Sie hier, wie der item Systembaukasten Ihre Konstruktionsarbeit effizient weiterentwickelt. Schon geschafft! Das Gestell steht. Der Monteur lächel... Weiterlesen

Ihr persönliches Musterpaket
Probieren Sie den item Systembaukasten einfach selbst aus: Wählen Sie zwischen drei kostenfreien Musterpaketen und erleben Sie die Vorteile hautnah.
MUSTERPAKET SICHERN
Alle Beiträge
Naturkatastrophen wie Waldbrände nehmen zu und erfordern besonders schnelles Handeln. Umso... Weiterlesen
Stabil, zuverlässig, vielseitig: Die Aluprofil-Verbinder aus dem item Systembaukasten biet... Weiterlesen
Es war noch nie so einfach, Produkte im besten Licht erscheinen zu lassen. Den perfekten R... Weiterlesen
Schneller Aufbau, maximale Flexibilität und große Komponentenauswahl: Erfahren Sie hier, w... Weiterlesen
Wir machen für Sie den Vergleich: Konstruktion eines Gestells aus geschweißten Stahlträger... Weiterlesen
Bis 2025 möchte der Senegal seine CO₂-Emissionen im Vergleich zu 2018 um 37 Prozent senken... Weiterlesen
Aktuell ist die Raumsonde JUICE auf der Suche nach außerirdischem Leben. Bei einem Testauf... Weiterlesen
Unterschiede verstehen und gezielt die passenden Aluprofile auswählen: So finden Sie herau... Weiterlesen
Es ist eine der zentralen gesellschaftlichen Aufgaben, Antworten auf den zunehmenden Mange... Weiterlesen
Von Solingen nach Shui Chang Cheng und Shanghai, dann wieder zurück nach NRW. Seit sein... Weiterlesen
MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) machen nicht nur viel ... Weiterlesen
Die 1993 gegründete bci GmbH aus Isernhagen bei Hannover hat sich auf industrielle Identif... Weiterlesen
Mit seiner Vorstellung des Hyperloop-Konzepts im Jahr 2013 hat Technik-Visionär Elon Musk ... Weiterlesen
Metallfreie KH-Profile von item kommen an der TU Darmstadt beim Vermessen von Antennen zum... Weiterlesen
Mit dem Bau und Start einer Hybridrakete realisierten Studierende aus der Schweiz ein höch... Weiterlesen
Die Corona-Pandemie stellt gerade Bildungseinrichtungen vor große Herausforderungen. A... Weiterlesen
Mit ihrer Modularität, Stabilität, durchgängigen Kompatibilität und Optik begeistern unser... Weiterlesen
Im Experten-Interview: Zahlreiche Praxis-Tipps für Anwender des MB Systembaukastens. ... Weiterlesen
Die BioFluidix GmbH ist eine Ausgründung des Instituts für Mikrosystemtechnik der Universi... Weiterlesen
Wie ein Projekt von Studierenden Wege für eine umweltfreundliche Bekämpfung von Unkraut au... Weiterlesen
Ercigoj Embroidery aus dem slowenischen Ljubljana kann auf eine bald hundertjährige Erfolg... Weiterlesen
In den letzten Jahrzehnten hat sich hinsichtlich der Sicherheit von Kinderrückhaltesysteme... Weiterlesen
Erdbeben stellen Rettungskräfte bei der Suche nach Überlebenden vor schwierige Aufgaben. ... Weiterlesen
Aufgrund der zweiten Pandemie-Welle steigt auch die Nachfrage nach effizienteren Wegen bei... Weiterlesen
Vom 29. Oktober bis 2. November 2020 sollte in St. Gallen eigentlich das neue Digitalfesti... Weiterlesen
Jeder, der beruflich oder privat mit Schraubendreher, Steckschlüssel, Hammer und Zange han... Weiterlesen
Das Konstruieren mit Aluminiumprofilen bietet zahlreiche Vorteile. Es gibt jedoch Fälle, i... Weiterlesen
Wie das Zusammenspiel von Profil- und Lineartechnik ein völlig neues Wohngefühl ermöglicht... Weiterlesen
Für die Mobilität der Zukunft legen sich Nachwuchskräfte ordentlich ins Zeug. Von Antri... Weiterlesen
Dafür ist man nie zu alt: Miniaturwelten sind bei Groß und Klein ausgesprochen beliebt. ... Weiterlesen
An modularen Werkbänken aus Aluminium werden zahlreiche Auszubildende im CHEMPARK unterric... Weiterlesen
Do-it-yourself mit YouTuber Patrick und seinem perfekten Dachkorb. Pro Minute werden au... Weiterlesen
Wie modernste Robotertechnik der Menschheit neue Chancen eröffnen kann. Roboter sind in... Weiterlesen
Die Baltic Sea Circle Winter Edition ist ein spektakuläres Abenteuer – und sammelt Spenden... Weiterlesen
Für die Sicherheit von Radfahrern ist gewissenhafte Fahrrad-Prüftechnik unerlässlich. Ü... Weiterlesen
Von der Konstruktion eines Miniaturautos und Messestands bis zu gelebtem Teamwork: Bei 4x4... Weiterlesen
Deutsche Nachwuchsingenieure stellen sich dem weltweit härtesten Rennen für Solarfahrzeuge... Weiterlesen
Eine spektakuläre Messe-Installation zeigte unter Verwendung von item Profiltechnik die Pr... Weiterlesen
Um Visagisten den Arbeitsalltag zu erleichtern, hat ein Unternehmer aus Chemnitz einen mob... Weiterlesen
Eine von Studenten konzipierte, interaktive Lichtinstallation versetzte in Eindhoven die Z... Weiterlesen
Bienen sind nicht nur Sympathieträger – ohne sie hätten Natur und Mensch ein echtes Proble... Weiterlesen
Verbindungstechnik für Aluminiumprofile auf dem Prüfstand. Schrauben statt Schweißen: Da... Weiterlesen
Im Herzen von Madrid gibt es ein Schuhgeschäft mit ungewöhnlicher Raumgestaltung zu entdec... Weiterlesen
Wie eine modulare Lösung die Herstellung von Cocktails revolutioniert. Fruchtiger Geschma... Weiterlesen
Die weltgrößte 360°-Anzeige im weltgrößten automobilen Auslieferungszentrum – und item mit... Weiterlesen
Bretter, die die Welt bedeuten: Ohne sie geht im Theater nichts. Aber ebenfalls nicht zu u... Weiterlesen
Sie bildeten die Hauptattraktion auf dem Güterhallenfest in Solingen: „The Cubes“. Zehn Wü... Weiterlesen
Manchmal sind es die scheinbar schrägen Ideen, die letztlich für faszinierende Ergebnisse ... Weiterlesen
Wie die Fakultät Gebäude-Energie-Umwelt mit einem aufwendigen Aufbau Abwasserströmungen si... Weiterlesen
Auf der Basis von Aluminiumprofiltechnik lassen sich auch interessante Projekte im private... Weiterlesen